DUG_Termostato do radiador_WH-07

Repor o dispositivo

Pode repor o termóstato nas predefinições de fábrica quando ele estiver ligado ao corpo do radiador. Pode ser reposto manualmente em qualquer altura, p. ex., aquando da substituição do Hub.

Para repor o termóstato:
  1. Rode e segure a tampa na direção "-".
  2. Aguarde alguns segundos até o LED central começar a piscar a vermelho.
  3. Segure o botão na direção "-" até o LED piscar 8 vezes a vermelho.
  4. Solte o botão; todos os 3 LEDs piscam uma vez, indicando uma reposição bem sucedida do termóstato.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?