DUG_Thermostat d'Ambiance_WH-09

Remplacement des piles

Remplacez les piles lorsque leur niveau est faible. Le niveau de la pile est visible dans le coin supérieur droit de l’écran du thermostat d’ambiance. Il peut également être visualisé dans l’application Wiser Home sous Paramètres > Équipements.
Procédez comme suit pour remplacer les piles :
  1. Ouvrez les compartiments à piles.
  2. Remplacez les piles.
    SUGGESTION: Vérifiez que la polarité des piles (+ et -) est dans la bonne direction. La polarité est indiquée sur les bornes du dispositif.
    AVIS
    Utilisez uniquement des piles alcalines AA standard non rechargeables.
    • N’utilisez pas de piles rechargeables, ni de piles zinc-carbone, ni de piles au chlorure de zinc.
    • Les piles rechargeables ne sont pas optimisées pour les systèmes de dispositifs de Wiser.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  3. Fermez les compartiments à piles.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?