DUG_Raumthermostat_WH-09

Batterien austauschen

Tauschen Sie die Batterien aus, wenn der Batteriestand niedrig ist. Der Batteriestand ist im Raumthermostat-Display oben rechts zu sehen. Er kann auch in der Wiser Home App unter Einstellungen > Geräte angezeigt werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Batterien auszutauschen:
  1. Öffnen Sie die Batteriefächer.
  2. Batterien austauschen.
    VORSCHLAG: Achten Sie darauf, dass die Pole der Batterien (+ und -) richtig ausgerichtet sind. Die Polarität ist an den Klemmen des Geräts angegeben.
    HINWEIS
    Verwenden Sie nur standardmäßige Alkalibatterien des Typs AA, keine wiederaufladbaren Batterien
    • Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien oder Zink-Kohle- bzw. Zinkchloridbatterien.
    • Wiederaufladbare Batterien sind nicht für Wiser Gerätesysteme optimiert.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
  3. Schließen Sie die Batteriefächer wieder.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?