Software EcoStruxure Power Commission
Descripción general
EcoStruxureTM Power Commission es el nuevo nombre del software Ecoreach.
EcoStruxure Power Commission software helps you to manage a project as part of testing, commissioning, and maintenance phases of the project life cycle. The innovative features in it provide simple ways to configure, test, and commission the smart electrical devices.
EcoStruxure Power Commission software automatically discovers the smart devices and allows you to add the devices for an easy configuration. You can generate comprehensive reports as part of Factory Acceptance Test and Site Acceptance Test to replace your heavy manual work. Additionally, when the panels are under operation, any change of settings made can be easily identified by a yellow highlighter. This indicates the difference between the project and device values, and hence provides a system consistency during the operation and maintenance phase.
El software EcoStruxure Power Commission permite la configuración de los siguientes interruptores automáticos, módulos y accesorios:
|
Gamas de interruptores automáticos |
Módulos |
Accesorios |
|---|---|---|
|
Interruptores automáticos MasterPact MTZ |
|
Módulo de salida M2C |
|
|
Módulos de salida M2C y M6C |
|
|
Módulos de salida SDTAM y SDx |
|
(1)En el caso de la pantalla FDM121, solo se admite la descarga del idioma y del firmware. |
||
Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de EcoStruxure Power Commission.
EcoStruxure Power Commission el software está disponible en www.se.com
Características principales
El software EcoStruxure Power Commission realiza las acciones siguientes para los aparatos y los módulos compatibles:
-
Crear proyectos mediante la detección de aparatos
-
Guardar el proyecto en la nube de EcoStruxure Power Commission como referencia
-
Cargar configuraciones en aparatos y descargar configuraciones de aparatos
-
Comparar configuraciones entre el proyecto y el aparato
-
Realizar acciones de control de un modo seguro
-
Generar e imprimir un informe de configuración del aparato
-
Realizar una prueba de cableado de comunicación de todo el proyecto y generar e imprimir informes de la prueba
-
Observar la arquitectura de comunicaciones existente entre los diferentes aparatos en una representación gráfica
-
Ver las mediciones, los registros y la información de mantenimiento
-
Exportar captura de la forma de onda en un evento de disparo (WFC)
-
Ver el estado del aparato y el módulo IO
-
Ver los detalles de las alarmas
-
Comprar, instalar, extraer o retirar los Digital Modules
-
Comprobar el estado de compatibilidad del firmware del sistema
-
Actualizar el firmware del aparato a la versión más reciente
-
Efectuar pruebas de forzado del disparo y de curvas de disparo automático