Lista de comandos y códigos de error de la unidad de control MicroLogic
Lista de comandos
En la tabla siguiente se enumeran los comandos de la unidad de control MicroLogic disponibles, sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario. Siga los procedimientos de ejecución de comandos como corresponde Ejecución de un comando:
|
Comando |
Código de comando |
Perfil de usuario |
|---|---|---|
|
Configurar presencia de ENVT Configurar presencia de ENVT |
46472 |
Administrador |
|
Restablecer mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo |
46728 |
Administrador u operador |
|
Configuración de señal de flujo de potencia Configuración de señal de flujo de potencia |
47240 |
Administrador |
|
Configuración de señal de factor de potencia Configuración de señal de factor de potencia |
47241 |
Administrador |
|
Configuración de modo de acumulación de energía Configuración de modo de acumulación de energía |
47242 |
Administrador |
|
Configuración de demanda de corriente Configuración de demanda de corriente |
47243 |
Administrador |
|
Configuración de demanda de potencia Configuración de demanda de potencia |
47244 |
Administrador |
|
Configurar visualización de tensión nominal Vn Configurar visualización de tensión nominal primaria Vn |
47245 |
Administrador |
Para ver otros comandos relacionados con los ajustes de protección, consulte la Guía del usuario preexistente de Masterpact Modbus.
Códigos de error
Los códigos de error generados por las unidades de control MicroLogic son los códigos de error genéricos Resultado del comando.