Historique des événements de protection
Description générale
Le système stocke les événements concernant le gestionnaire de protection (déclenchements, alarmes) dans le fichier numéro 20.
Ce fichier comporte 100 enregistrements et chaque enregistrement est constitué de 9 registres.
En-tête du fichier
Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x26AB |
9900 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
Etat du fichier : 0x0000 = Fichier désactivé 0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine) |
|
0x26AC |
9901 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
P |
Type de fichier : 20 = Historique des événements de protection |
|
0x26AD |
9902 |
L |
1 |
– |
INT16U |
– |
P |
Taille d'un fichier = 100 enregistrements |
|
0x26AE |
9903 |
L |
1 |
– |
INT16U |
– |
P |
Taille d'un enregistrement = 9 registres |
|
0x26AF |
9904 |
L |
– |
– |
INT16U |
1 |
P |
Mode de remplissage du fichier : 0 = Circulaire |
Etat du fichier
Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x26BB |
9916 |
L |
1 |
– |
INT16U |
– |
P |
Taille d'un fichier = 100 enregistrements |
|
0x26BC |
9917 |
L |
1 |
– |
INT16U |
– |
P |
Taille d'un enregistrement = 9 registres |
|
0x26BD |
9918 |
L |
1 |
– |
INT16U |
– |
P |
0x0000 = Fichier OK 0x000A = Taille de l'enregistrement inférieure à la taille prévue 0x0014 = Taille de l'enregistrement supérieure à la taille prévue 0x001E = Mémoire insuffisante 0x00FA = Erreur interne 0x00FD = Table d'allocation endommagée 0x00FE = Configuration zéro 0x00FF = Configuration non valide 0xFC00 = Nombre de fichiers non valide 0xFD00 = Nombre d'enregistrements non valide 0xFE00 = Fichier non pris en charge 0xFF00 = Allocation du fichier impossible |
|
0x26BE |
9919 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-100 |
P |
Nombre d'enregistrements dans le fichier |
|
0x26BF |
9920 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-8000 |
P |
Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien) |
|
0x26C0 |
9921 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-8000 |
P |
Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent) |
|
0x26C1–0x26C3 |
9922– 9924 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
P |
Date de la dernière réinitialisation du fichier. Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000 |
Enregistrement des événements de protection
Le tableau suivant décrit le format d'un enregistrement dans l'historique des événements de protection :
|
Registres |
Type |
Bits |
Description |
|---|---|---|---|
|
1-4 |
XDATE |
– |
Date de l'événement |
|
5 |
INT16U |
– |
Numéro de l'événement : code d'alarme ou code de déclenchement |
|
6 |
INT16U |
– |
Caractéristiques des événements pour le journal des événements de protection (1) |
|
7 |
INT16U |
0-7 |
1 = Evénement de type supérieur 2 = Alarme pour événement de type inférieur 3 = Alarme de type minimum 4 = Alarme de type maximum 5 = Alarme de type équivalent |
|
8-11 |
1 = Début d'un événement 2 = Fin d'une alarme |
||
|
12-15 |
Les alarmes 1100 à 1106 ont la priorité 3. Pour les autres alarmes, la valeur contenue dans ces 4 bits représente la priorité associée à l'événement (le cas échéant et selon la configuration d'alarme). |
||
|
8 |
INT16U |
– |
Registre de journalisation associé à l’alarme (2) |
|
9 |
INT16U |
– |
Registre d’action associé à l’alarme (2) |
|
(1) Pour les numéros d'événement 1000–1004, la donnée correspond à la valeur du courant de défaut interrompu par le disjoncteur. Pour tous les autres événements de protection, cette valeur est forcée à 32768. (2) Les registres 8 et 9 sont des copies des registres de configuration des alarmes à l'instant où l'événement s'est produit. Ces registres dépendent entièrement des configurations de l'utilisateur. Pour les événements 1100–1106, ces registres sont forcés à la valeur 32768. |
|||