Module BSCM de contrôle d'état du disjoncteur
Introduction
Le module BSCM (Breaker Statut Control Module) permet la transmission des données suivantes via le réseau de communication :
-
Etats du disjoncteur, en provenance des contacts auxiliaires OF, SD et SDE
-
Ordres de pilotage pour la commande électrique communicante (le cas échéant) : ouverture, fermeture et réarmement
-
Informations d'aide pour l'opérateur : stockage des 10 derniers événements
L'installation du BSCM nécessite les éléments suivants :
-
Cordon NSX
-
Préinstallation de la commande électrique communicante (le cas échéant)
Pour plus d'informations sur l'intégration des fonctions de communication des disjoncteurs ComPact NSX, reportez-vous à la documentation suivante :
-
DOCA0093FR Système ULP (norme CEI) – Système ULP (Universal Logic Plug) – Guide utilisateur
-
DOCA0091FR ComPact NSX - Guide de communication Modbus
Description

|
Elément |
Support de données |
Données transmises |
Commentaires |
|---|---|---|---|
|
A |
Microcommutateurs BSCM |
Etat des contacts OF et SDE |
Le BSCM se met en lieu et place des contacts auxiliaires dans les emplacements OF et SDE. |
|
B |
Connecteur pour cordon NSX |
Réseau de communication et état du contact SD via le microcommutateur sur le cordon NSX |
Le cordon NSXse met en lieu et place du contact auxiliaire dans l'emplacement SD. |
|
C |
Connecteur pour déclencheur MicroLogic 5 ou 6 |
Réseau de communication |
Le connecteur peut être retiré : aucun déclencheur MicroLogic. |
|
D |
Connecteur pour la commande électrique communicante |
Pilotage de la commande électrique communicante Statut de la commande électrique communicante |
Utilisez le connecteur fourni avec la commande électrique communicante. |
Installation du module BSCM
Les emplacements utilisés pour installer le BSCM dépendent du type de disjoncteur.
Le BSCM ne peut pas être installé en même temps qu'un contact OF ou que le contact SDE.
Le BSCM peut être installé sur site.
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : GHD16046AA ComPact NSX100-630 - BSCM
Connexion du module BSCM
Pour installer le module BSCM :
-
Branchez le module.
-
Raccordez les connecteurs.
Configuration du module BSCM
La mise en œuvre du BSCM sur le réseau de communication ne nécessite pas d'adressage.
Voyant LED du module BSCM
Le voyant LED du module BSCM n'est visible qu'après dépose de l'avant du boîtier. Utilisez le voyant LED du module BSCM pour vérifier que le module BSCM fonctionne lors des opérations de mise en service ou de maintenance.
|
Voyant ULP |
Mode |
Action |
|---|---|---|
|
Nominal |
Aucune |
|
|
Conflit |
Supprimer le module ULP excédentaire |
|
|
Dégradé |
Remplacer le module BSCM lors de l'opération de maintenance suivante |
|
|
Test |
Aucune |
|
|
Conflit de firmware non critique |
Mettre à niveau le firmware lors de l'opération de maintenance suivante |
|
|
Conflit de matériel non critique |
Remplacer le module BSCM lors de l'opération de maintenance suivante |
|
|
Conflit de configuration |
Installer les fonctionnalités manquantes |
|
|
Conflit de firmware critique |
Utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware et la compatibilité matérielle et suivre les actions recommandées |
|
|
Conflit de matériel critique |
||
|
Arrêt |
Remplacer le module BSCM |
|
|
Hors tension |
Vérifier l'alimentation électrique |
Données fournies par le module BSCM
|
Configuration |
Informations |
Possibilité de réinitialisation |
|---|---|---|
|
Tous les disjoncteurs équipés de module BSCM |
Compteur du nombre total d'ouvertures et de fermetures du disjoncteur (nombre d'opérations de contact OF) Ce compteur (totalisateur) ne peut pas être remis à zéro. |
Non |
|
Compteur du nombre total d'ouvertures et de fermetures du disjoncteur (nombre d'opérations du contact OF)(1) |
Oui |
|
|
Nombre maximal d'ouvertures et de fermetures du disjoncteur(2) |
Oui |
|
|
Compteur du nombre de déclenchements du disjoncteur sur défaut (nombre d'opérations du contact SD)(1) |
Oui |
|
|
Compteur du nombre de déclenchements du disjoncteur sur défaut électrique (nombre d'opérations du contact SDE)(1) |
Oui |
|
|
Disjoncteurs avec module BSCM et commande électrique communicante |
Compteur du nombre d'ouvertures de la commande électrique communicante(1) |
Non |
|
Compteur du nombre de fermetures de la commande électrique communicante(1) |
Oui |
|
|
Nombre maximal de fermetures de la commande électrique communicante(2) |
Oui |
|
|
Compteur du nombre de réarmements de la commande électrique communicante(1) |
Oui |
|
|
(1) L'utilisateur peut modifier le contenu du compteur si, par exemple, le module BSCM est installé ou remplacé en cours de service. (2) Le dépassement du seuil provoque une alarme de priorité moyenne. Pour acquitter l'alarme, modifiez le contenu du compteur ou la valeur du seuil. |
||
Configuration du module BSCM
Pour configurer le module BSCM, utilisez un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission et connecté à l'interface de maintenance USB.
L'interface de maintenance USB doit être reliée au connecteur RJ45 d'un module ULP (par exemple, une interface IFM Modbus).
Le logiciel EcoStruxure Power Commission permet de configurer les éléments suivants :
-
Nombre maximum d'ouvertures et de fermetures du disjoncteur.
-
Nombre maximum de fermetures de la commande électrique communicante.
-
Mode de réarmement de la commande électrique communicante.
Configuration du réarmement de la commande électrique communicante
ATTENTION |
|---|
|
RISQUE DE FERMETURE RÉPÉTÉE SUR DÉFAUT
ÉLECTRIQUE
Seul un personnel qualifié doit effectuer la reconfiguration
du module BSCM.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Le mode de réarmement de la commande électrique communicante peut être configuré à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission :
-
Enable Reset even if SDE pour autoriser le réarmement de la commande via le réseau de communication même après un déclenchement sur défaut électrique.
-
Enable Automatic Reset pour autoriser le réarmement automatique après déclenchement par le déclencheur voltmétrique MN ou MX ou par le bouton push-to-trip.
-
Enable Reset even if SDE et Enable Automatic Reset pour autoriser le réarmement automatique même après un déclenchement sur défaut électrique.













ATTENTION