DOCA0066FR-05

Ouverture, fermeture et réarmement du disjoncteur

Ouverture et fermeture en mode local

  • Pour fermer le disjoncteur, déplacez le maneton de la position O (OFF) à la position I (ON).

  • Pour ouvrir le disjoncteur, déplacez le maneton de la position I (ON) à la position O (OFF).

Réarmement après un déclenchement sur défaut électrique

Le disjoncteur s'est déclenché sur un défaut électrique, le maneton est passé de la position I (ON) à la position Trip .

AVERTISSEMENT
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans avoir vérifié et éventuellement réparé l'installation électrique aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le déclenchement du disjoncteur ne corrige pas la cause du défaut détecté sur l'équipement électrique en aval.

Pour réarmer après un déclenchement sur défaut :

Étape

Action

Position

1

Isolez l'alimentation (voir la section Maintenance et entretien sur site) avant d'inspecter l'équipement électrique en aval.

2

Recherchez la cause du défaut détecté.

3

Examinez l'équipement en aval et effectuez les réparations nécessaires.

4

Inspecter l'équipement en cas de déclenchement sur court-circuit.

5

Réarmez le disjoncteur en positionnant le maneton sur O (OFF).

O (OFF)

6

Fermez le disjoncteur en positionnant le maneton sur I (ON).

I (ON)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?