DOCA0066FR-05

Ouverture, fermeture et réarmement d'un disjoncteur à commande électrique

Présentation

Le mécanisme motorisé peut ouvrir et fermer un disjoncteur à distance à l'aide de commandes électriques. Les applications sont multiples :

  • Automatisation de la distribution électrique en vue d'optimiser les coûts d'exploitation

  • Inverseur de source normal/secours : passage à une source de remplacement pour améliorer la continuité de service

  • Délestage/relestage en vue d'optimiser les contrats tarifaires.

ATTENTION
RISQUE DE FERMETURE RÉPÉTÉE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne modifiez pas le câblage de la commande électrique.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Câblez la commande électrique en respectant strictement le schéma de câblage fourni dans l'annexe.

En fonctionnement automatique, le câblage du contact SDE empêche le réarmement automatique du disjoncteur sur défaut électrique. Pour plus d'informations sur le contact SDE, reportez-vous à la description des contacts de signalisation.

Fonctionnement manuel : ouverture, fermeture et réarmement locaux

Placer le sélecteur sur la position Manu.

Cycle de fonctionnement :

Description du fonctionnement manuel

Vérifiez que l'indicateur d'armement du ressort est sur charged (A). Sinon, réarmez le disjoncteur.

Étape

Action

Commentaire

1

Fermez le disjoncteur à l'aide du bouton-poussoir .

Quand le disjoncteur est fermé :

  • Le témoin de position des contacts (B) passe sur I (ON).

  • L'indicateur d'armement du ressort (C) passe sur discharged.

2

Ouvrez le disjoncteur à l'aide du bouton-poussoir .

Quand le disjoncteur est ouvert :

  • Le témoin de position des contacts (D) passe sur O (OFF).

  • L'indicateur d'armement du ressort (E) reste sur discharged.

3

Réarmez le disjoncteur : rechargez le ressort de fermeture en actionnant la poignée d'armement (huit fois).

Quand le disjoncteur est prêt à être fermé :

  • Le témoin de position des contacts (F) reste sur O (OFF).

  • L'indicateur d'armement du ressort (A) passe sur charged.

Fonctionnement automatique : Ouverture, fermeture et réarmement à distance

Placer le sélecteur sur la position Auto.

Cycle de fonctionnement :

Description du fonctionnement automatique

Étape

Action

Commentaire

1

Fermez le disjoncteur en envoyant une commande de fermeture (ON).

Quand le disjoncteur est fermé :

  • Le témoin de position des contacts (A) passe sur I (ON).

  • L'indicateur d'armement du ressort (B) passe sur discharged.

2

Ouvrez le disjoncteur en envoyant une commande d'ouverture (OFF).

Quand le disjoncteur est ouvert :

  • Le témoin de position des contacts (C) passe sur O (OFF).

  • L'indicateur d'armement du ressort (D) reste sur discharged.

3

Réarmez la commande d'énergie accumulée. Il existe trois modes de réarmement, selon le schéma de câblage :

  • Réarmement automatique

  • Réarmement à distance à l'aide du bouton-poussoir

  • Réarmement manuel à l'aide de la poignée d'armement

Le disjoncteur est prêt à être fermé :

  • Le témoin de position des contacts (E) reste sur O (OFF).

  • L'indicateur d'armement du ressort (F) passe sur charged.

Réarmement après un déclenchement sur défaut électrique

Le réarmement après déclenchement sur défaut électrique ne peut se faire que localement. Lors d'une utilisation en fonctionnement automatique, il est nécessaire de revenir au mode manuel pour réarmer le disjoncteur.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans avoir vérifié et éventuellement réparé l'installation électrique aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le déclenchement du disjoncteur par une protection ne résout pas la cause du défaut détecté sur l'équipement électrique en aval.

Pour réarmer après un déclenchement sur défaut :

Étape

Action

1

Isolez l'alimentation avant d'inspecter l'équipement électrique en aval.

2

Le sélecteur étant en position Manu, actionnez la poignée d'armement 8 fois pour réarmer le disjoncteur afin qu'il soit prêt pour la fermeture.

Résultat : L'indicateur d'armement du ressort passe sur charged (B) et le mécanisme interne passe de la position Trip à la position O (OFF) (A).

3

Verrouillez le disjoncteur.

4

Recherchez la cause du défaut détecté.

5

Examinez l'équipement en aval et effectuez les réparations nécessaires.

6

Inspecter l'équipement en cas de déclenchement sur court-circuit.

7

Réarmez et fermez le disjoncteur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?