Auxiliaires de commande
Contacts de contrôle et de signalisation installés en dehors du disjoncteur
Les contacts de contrôle et de signalisation installés hors du boîtier sont destinés à des applications spécifiques. Consultez le document LVPED208006EN ComPact NSX, ComPact INS/INV, MasterPact NW DC - DC PV Catalog.
|
Contacts CAM |
Contacts Avancé à la Manœuvre Installer dans la commande rotative :
|
|
Contacts châssis |
Contacts châssis Embroché (CE)/Débroché (CD) Installation sur le châssis pour indiquer la position du disjoncteur dans le châssis : A Contact châssis de position embroché (CE) B Contact châssis de position débroché (CD) |
Déclencheurs voltmétriques
Utilisez des déclencheurs voltmétriques pour déclencher les disjoncteurs délibérément à l'aide d'un signal électrique. Ces dispositifs auxiliaires sont installés dans le boîtier sous la face avant.
Les caractéristiques de ces auxiliaires sont conformes aux recommandations de la norme IEC/EN 60947-2.
|
MN |
Déclencheur voltmétrique sur baisse de tension MN Ce déclencheur :
Utiliser ce type de déclencheur pour des arrêts d'urgence en toute sécurité. |
|
Retardateur |
Unité de temporisation pour le déclencheur voltmétrique MN sur tension insuffisante L'unité de temporisation élimine le déclenchement intempestif d'un déclencheur sur tension insuffisante lors de chutes de tension transitoires durant moins de 200 ms. Il existe des unités de temporisation réglables et fixes. |
|
MX |
Déclencheur shunt MX Ce déclencheur provoque l'ouverture du disjoncteur lorsque la tension dépasse 0,7 fois la tension nominale Un. |