Contacts de signalisation
Présentation
Un contact de signalisation fournit les fonctions OF, SD et SDE. La position du contact à l'intérieur du boîtier détermine cette fonction.
Les contacts de signalisation se trouvent sous la face avant du disjoncteur, sous la commande électrique ou dans la commande rotative. Ils sont installés dans un compartiment isolé des circuits de puissance. Ils sont de deux types :
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NNZ4314501 Contacts de signalisation
Contacts standard et à niveau bas
Les contacts standard et à niveau bas sont de type inverseur à point commun.
NC Contact normalement fermé
NO Contact normalement ouvert
Le tableau suivant décrit le fonctionnement des contacts secs standard et bas niveau :
|
Nom |
Définition |
|---|---|
|
Contact de signalisation OF |
Inverseur : le contact NO est normalement ouvert lorsque le disjoncteur est en position O (OFF). |
|
Contact de signalisation SD |
Signalement de déclenchement : le contact SD indique que le disjoncteur s'est déclenché dû à :
|
|
Contact de signalisation SDE |
Signalement de défaut électrique : le contact SDE indique que le disjoncteur s'est déclenché en raison d'un défaut électrique. |