Módulo de control de estado del interruptor BSCM
Introducción
El módulo de control de estado del interruptor BSCM puede utilizarse para enviar los datos siguientes a través de la red de comunicación:
-
Estados del interruptor automático de los contactos auxiliares OF, SD y SDE
-
Instrucciones de control para el mando eléctrico comunicante (si existe): apertura, cierre y rearme
-
Información de ayuda para el operador: almacenamiento de los 10 últimos eventos
La instalación del BSCM requiere:
-
El cable NSX
-
Preinstalación del mando eléctrico comunicante (si existe)
Para obtener más información sobre la integración de las funciones de comunicación del interruptor automático ComPact NSX, consulte:
-
DOCA0093ES Sistema ULP (estándar IEC) – Sistema ULP (Universal Logic Plug) – Guía del usuario
-
DOCA0091EN ComPact NSX - Guía de comunicación Modbus
Descripción

|
Elemento |
Soporte de datos |
Datos transmitidos |
Comentarios |
|---|---|---|---|
|
A |
Microinterruptores BSCM |
Estado de los contactos OF y SDE |
El BSCM se sitúa en el lugar de los contactos auxiliares en las ranuras OF y SDE. |
|
B |
Conector para el cable NSX |
La red de comunicación y el estado del contacto SD a través del microinterruptor en el cable NSX |
El cable NSX ocupa la ranura SD en lugar del contacto auxiliar. |
|
C |
Conector para la unidad de control MicroLogic 5 o 6 |
Red de comunicación |
El conector se puede quitar: ninguna unidad de control MicroLogic |
|
D |
Conector para el mando eléctrico comunicante |
Control del mando eléctrico comunicante Estado del mando eléctrico comunicante |
Utilice el conector proporcionado con el mando eléctrico comunicante |
Instalación del módulo BSCM
Las ranuras utilizadas para instalar el BSCM dependen del tipo de interruptor automático.
El BSCM no se puede instalar a la vez que un contacto OF o el contacto SDE.
El BSCM se puede instalar in situ.
Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GHD16046AAComPact NSX100–630 – .
Conexión del módulo BSCM
Para instalar el módulo BSCM:
-
Conecte el módulo.
-
Conecte los conectores.
Configuración del módulo BSCM
La configuración del BSCM en la red de comunicación no requiere direccionamiento.
Indicación LED en el módulo BSCM
El LED del módulo BSCM solo es visible si se extrae la parte frontal de la carcasa. Utilice la indicación LED del módulo BSCM para confirmar que el módulo BSCM funcione durante las operaciones de puesta en marcha o mantenimiento.
|
LED ULP |
Modo |
Acción |
|---|---|---|
|
Nominal |
Ninguno |
|
|
Conflicto |
Extraiga el módulo ULP adicional |
|
|
Degradado |
Sustituya el módulo BSCM en la siguiente operación de mantenimiento |
|
|
Test |
Ninguno |
|
|
Discrepancia del firmware no crítica |
Actualice el firmware en la siguiente operación de mantenimiento. |
|
|
Discrepancia del hardware no crítica |
Sustituya el módulo BSCM en la siguiente operación de mantenimiento |
|
|
Discrepancia de configuración |
Instale las funciones que faltan |
|
|
Discrepancia del firmware crítica |
Use el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y realice las acciones recomendadas |
|
|
Discrepancia del hardware crítica |
||
|
Parada |
Sustituya el módulo BSCM |
|
|
Apagado |
Revise la fuente de alimentación |
Datos proporcionados por el módulo BSCM
|
Configuración |
Información |
Se puede poner a cero |
|---|---|---|
|
Todos los interruptores automáticos con el módulo BSCM |
Recuento del número total de aperturas y cierres del interruptor automático (recuento de las operaciones del contacto OF). Este contador (totalizador) no se puede poner a cero. |
No |
|
Recuento del número total de aperturas y cierres del interruptor automático (recuento de las operaciones del contacto OF)(1) |
Sí |
|
|
Número máximo de aperturas y cierres del interruptor automático(2) |
Sí |
|
|
Contador del número de disparos por defecto del interruptor automático (recuento de las operaciones del contacto SD)(1) |
Sí |
|
|
Contador del número de disparos por defecto eléctrico del interruptor automático (recuento de las operaciones del contacto SDE)(1) |
Sí |
|
|
Interruptores automáticos con el módulo BSCM y mando eléctrico comunicante |
Contador del número de aperturas del mando eléctrico comunicante(1) |
No |
|
Contador del número de cierres del mando eléctrico comunicante(1) |
Sí |
|
|
Número máximo de cierres del mando eléctrico comunicante(2) |
Sí |
|
|
Contador del número de rearmes del mando eléctrico comunicante(1) |
Sí |
|
|
(1) El usuario puede modificar el contenido del contador si, por ejemplo, el módulo BSCM se instala o sustituye durante el funcionamiento. (2) La superación del umbral provoca una alarma de prioridad media. Para confirmar la alarma, modifique el contenido del contador o el valor del umbral. |
||
Configuración del módulo BSCM
Para configurar el módulo BSCM, utilice un PC con el software EcoStruxure Power Commission y conectado a la interfaz de mantenimiento USB.
La interfaz de mantenimiento USB debe estar conectada al conector RJ45 de un módulo ULP (por ejemplo, interfaz IFM Modbus).
Con el software EcoStruxure Power Commission, se puede configurar:
-
El número máximo de aperturas y cierres del interruptor automático.
-
El número máximo de cierres del mando eléctrico comunicante.
-
El modo de rearme del mando eléctrico comunicante.
Configuración del rearme del mando eléctrico comunicante
ATENCIÓN |
|---|
|
RIESGO DE CIERRE REPETIDO POR DEFECTO ELÉCTRICO
La reconfiguración del módulo BSCM (Breaker Status Control Module, Módulo de control
del estado del interruptor) sólo deberá ser realizada por
personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
El modo de rearme del mando eléctrico comunicante puede configurarse con el software EcoStruxure Power Commission:
-
Enable Reset even if SDE para autorizar el rearme del mando con la red de comunicación incluso después de un disparo por defecto eléctrico.
-
Enable Automatic Reset para autorizar el rearme automático tras un disparo de la bobina de disparo MN o MX o el botón push-to-trip.
-
Enable Reset even if SDE y Enable Automatic Reset para autorizar el rearme automático incluso después de un disparo por defecto eléctrico.













ATENCIÓN