DOCA0066FR-05

Verrouillage du disjoncteur

Accessoires de verrouillage

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Lorsque le maneton du disjoncteur est verrouillé en position (O) OFF, utilisez toujours un appareil de détection de tension correctement réglé pour vous assurer que l'alimentation est coupée avant de commencer à travailler sur l'appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Utilisez les accessoires de verrouillage pour verrouiller le maneton dans la position I (ON) ou O (OFF) .

Accessoire

Cadenas

Accessoire qui fait partie du boîtier

Vous pouvez utiliser jusqu'à trois cadenas (non fournis) d'un diamètre de 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 in).

Accessoire détachable

Vous pouvez utiliser jusqu'à trois cadenas (non fournis) d'un diamètre de 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 in).

NOTE: Le verrouillage du maneton en position I (ON) ne désactive pas les fonctions de protection du disjoncteur. Si un défaut électrique est présent, le disjoncteur se déclenche sans altérer sa performance. Au déverrouillage, le maneton passe en position Trip. Pour remettre le disjoncteur en service, reportez-vous à la rubrique Ouverture, fermeture et réarmement du disjoncteur.

Accessoires de plombage

Utilisez les accessoires de plombage pour interdire des opérations du disjoncteur.

Plombage

Opérations interdites

Vis de fixation du plastron

  • Démontage du plastron

  • Accès aux auxiliaires.

  • Démontage du déclencheur

Capot transparent de protection

  • Modification des réglages du déclencheur

  • Accès à la prise de test des déclencheurs

Vis de fixation des cache-bornes

Accès au raccordement d'alimentation (protection contre les contacts directs)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?