Description de la face avant
Face avant avec commande rotative directe
Les contrôles et indicateurs de fonctionnement, les réglages et les mécanismes de verrouillage du disjoncteur pour la commande rotative directe se trouvent sur la face avant du disjoncteur.
A Face avant
B Commande rotative directe pour l'ouverture, la fermeture et le réarmement
C Bouton Push-to-trip
D Déclencheur (disjoncteur uniquement)
E Cadrans de réglage du déclencheur (disjoncteur uniquement)
Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de la commande rotative, consultez les instructions de service sur le site Web de Schneider Electric :
-
GHD16291AA Commande rotative directe pour ComPact NSX100-250 DC
-
GHD16319AA Commande rotative directe pour ComPact NSX400-630 DC
Face avant avec commande rotative prolongée
Pour les disjoncteurs avec commande rotative prolongée :
-
Les contrôles de fonctionnement du disjoncteur sont sur le plastron de la porte.
-
Les indicateurs de fonctionnement et les réglages sont accessibles seulement lorsque la porte est ouverte.
-
Les mécanismes de verrouillage se trouvent sur le disjoncteur (facultatif) et sur le plastron de la porte (porte fermée).
Il existe deux modèles de commande rotative prolongée :
-
Modèle noir pour les applications standard
-
Modèle rouge sur cadran jaune pour les applications de contrôle de machine
Pour plus d'informations sur l'installation d'une commande rotative prolongée, consultez les instructions de service sur le site Web de Schneider Electric :
-
GHD16292AA Commande rotative prolongée pour ComPact NSX100-250 DC
-
GHD16320AA Commande rotative prolongée pour ComPact NSX400-630 DC
Vidéo de démonstration d'installation de la commande rotative et des accessoires
Les informations suivantes sont disponibles dans une vidéo de démonstration :
-
Installation d'une commande rotative directe et d'accessoires (par exemple, des serrures) sur un disjoncteur ComPact NSX 100–250
-
Installation d'une commande rotative prolongée et d'accessoires sur un disjoncteur ComPact NSX 100–250
Pour accéder à la vidéo, cliquez sur le lien https://youtu.be/h7ETxmroxiI, copiez et collez le lien dans votre navigateur Web ou scannez le code QR.