Disjoncteurs fixes
Présentation
Les schémas sont montrés avec les circuits hors tension, tous les dispositifs ouverts, raccordés et chargés, et les relais en position normale.
Les bornes affichées en rouge
doivent être raccordées par le client.
Fonctionnement à distance avec commande électrique
|
Symbole |
Description |
|---|---|
|
MN |
Déclencheur sur tension insuffisante |
|
MX |
Déclencheur shunt |
|
A4 |
Commande d'ouverture |
|
A2 |
Commande de fermeture |
|
B4, A1 |
Alimentation de commande électrique |
|
L1 |
Position manuelle (manu) |
|
B2 |
Interverrouillage SDE (obligatoire pour un fonctionnement correct) |
|
BPO |
Bouton-poussoir d'ouverture |
|
BPF |
Bouton-poussoir de fermeture |
Fonctionnement à distance avec commande électrique communicante
|
Symbole |
Description |
|---|---|
|
MN |
Déclencheur sur tension insuffisante |
|
MX |
Déclencheur shunt |
|
B4, A1 |
Alimentation de commande électrique |
|
BSCM |
Module de contrôle d'état du disjoncteur |
Contacts de signalisation
|
Symbole |
Description |
|---|---|
|
OF2/OF1 |
Contacts de signalisation ON/OFF du dispositif |
|
OF4/OF3 |
Contacts de signalisation ON/OFF du dispositif (NSX400-630 DC) |
|
SDE |
Contact de signalisation de défaut électrique |
|
SD |
Contact de signalisation de déclenchement |
|
CAF2/CAF1 |
Contact de fermeture avancée (commande rotative uniquement) |
|
CAO1 |
Contact d'ouverture avancée (commande rotative uniquement) |
|
Code de couleurs pour le raccordement auxiliaire |
Description |
|---|---|
|
RD |
Rouge |
|
WH |
Blanc |
|
YE |
Jaune |
|
VT |
Violet |
|
GY |
Gris |