DOCA0066FR-05

Description de la face avant

Face avant

Les contrôles principaux, indicateurs de fonctionnement, réglages et mécanismes de verrouillage sont sur la face avant d'un disjoncteur à commande électrique.

Pour plus d'informations sur l'installation de la commande électrique, consultez les instructions de service sur le site Web de Schneider Electric :

Indicateur de position des contacts principaux

Indicateur

Description

Le disjoncteur est fermé.

Le disjoncteur est ouvert ou déclenché.

NOTE: Utilisez le commutateur SD ou SDE pour faire la distinction entre les positions Trip et O (OFF).

Indicateur d'armement des commandes

Indicateur

Description

Commande d'énergie accumulée chargée

Commande d'énergie accumulée déchargée

NOTE: La commande d'énergie accumulée fournit seulement l'énergie nécessaire pour l'interrupteur de fermeture du disjoncteur. Le mécanisme du disjoncteur fournit l'énergie pour le déclenchement.

Sélecteur Manu/Auto

Le sélecteur Manu/Auto sert à sélectionner le mode de fonctionnement :

  • En fonctionnement automatique, seuls les ordres électriques sont exécutés.

  • En fonctionnement manuel, tous les ordres électriques sont inhibés.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?