Cordon NSX
Introduction
Le cordon NSX connecte un disjoncteur au réseau de communication.
Le cordon NSX peut être utilisé avec un module BSCM.
Pour plus d'informations sur l'intégration des fonctions de communication des disjoncteurs ComPact NSX DC, reportez-vous à la documentation suivante :
-
DOCA0093FR Système ULP (norme CEI) – Système ULP (Universal Logic Plug) – Guide utilisateur
-
DOCA0091FR ComPact NSX - Guide de communication Modbus
Description
Le cordon NSX se compose d'une boîte de raccordement, d'un câble avec connecteur RJ45 et d'un câble muni d'un bornier à vis.

|
Elément |
Support de données |
Données transmises |
Commentaires |
|---|---|---|---|
|
A |
Microswitch du cordon NSX |
Etat du contact SD |
Le cordon NSX s'insère dans l'emplacement SD en lieu et place du contact auxiliaire. |
|
B |
Câble pourvu d'un connecteur RJ45 pour le raccordement à un module ULP. |
Réseau de communication |
Trois longueurs de cordon sont disponibles : 0,3 m (9,84 ft), 1,3 m (4,27 ft) et 3 m (14,7 ft) |
|
C |
Liaison interne vers le module BSCM |
Réseau de communication |
– |
Le cordon NSX fournit également l'alimentation 24 VCC au module BSCM (s'il est installé) :
Installation
Les emplacements utilisés pour installer le cordon NSX dépendent du type de disjoncteur.
Le cordon NSX ne peut pas être installé en même temps que le contact auxiliaire SD.
Le cordon NSX peut être installé sur site.
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : GHD16047AA ComPact NSX100-630 - Cordon NSX.
Communication avec le cordon NSX
Le cordon NSX se connecte aux modules ULP suivants :
-
Interface de communication IFM ou IFE
-
Afficheur FDM121
-
Module IO