DOCA0066ES-05

Descripción de la parte frontal

Parte frontal

Los controles principales, los indicadores de operación, los ajustes y los mecanismos de bloqueo se encuentran en la parte frontal de un interruptor automático accionado eléctricamente (con mando eléctrico).

Para obtener más información sobre la instalación del mando eléctrico, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

Indicador de posición de los contactos principales

Indicador

Descripción

El interruptor automático está cerrado.

El interruptor automático está abierto o disparado.

NOTA: Utilice el interruptor SD o SDE para distinguir la posición Trip de la posición O (OFF).

Indicador de carga de control

Indicador

Descripción

Control de energía almacenada cargado

Control de energía almacenada descargado

NOTA: El control de energía almacenada solo proporciona la energía necesaria para cerrar el interruptor automático. El mecanismo del interruptor automático suministra la energía necesaria para el disparo.

Selector Manu/Auto

El selector Manu/Auto se utiliza para seleccionar el modo de funcionamiento:

  • En el modo de funcionamiento automático, solamente se ejecutan los comandos eléctricos.

  • En el modo de funcionamiento manual, se deshabilitan todos los comandos eléctricos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?