DOCA0066ZH-05

固定式断路器

简介

图中所示的电路已去电,所有的设备都被断开、连接和充电,且继电器在正常位置。

显示为红色 的端子必须由客户连接。

利用电动机构进行远程操作

符号

描述

MN

欠压脱扣线圈

MX

分励脱扣线圈

A4

分闸指令

A2

合闸指令

B4A1

电动机构电源

L1

手动位置(手动)

B2

SDE 互锁(正确的操作所必需)

BPO

分闸按钮

BPF

合闸按钮

利用通讯电动机构进行远程操作

符号

描述

MN

欠压脱扣线圈

MX

分励脱扣线圈

B4A1

电动机构电源

BSCM

断路器状态控制模块

指示触点

符号

描述

OF2/OF1

设备 ON/OFF 指示触点

OF4/OF3

设备 ON/OFF 指示触点 (NSX400-630 DC)

SDE

电气故障指示触点

SD

脱扣指示触点

CAF2/CAF1

预合触点(仅限于旋转手柄)

CAO1

预分触点(仅限于旋转手柄)

辅助接线的颜色编码

描述

RD

红色

WH

白色

YE

黄色

VT

紫色

GY

灰色

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?