DOCA0066ES-05

Contactos de señalización

Introducción

Un modelo de contacto indicador proporciona las funciones de indicación OF, SD y SDE. La posición del contacto dentro de la carcasa determina la función.

Los contactos indicadores se encuentran en la parte frontal del interruptor automático, bajo el mando eléctrico, o en el mando rotativo. La instalación se realiza en un compartimento aislado de los circuitos de alimentación. Hay dos tipos:

  • Contacto estándar con terminales de resorte

  • Contacto de bajo nivel con terminales de tornillo

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: Contactos indicadores NNZ4314501

Contactos estándar y de bajo nivel

Los contactos estándar y de bajo nivel son del tipo contacto inversor de punto común.

NC Contacto normalmente cerrado

NO Contacto normalmente abierto

En la tabla siguiente se describe el funcionamiento de los contactos secos estándar y de bajo nivel:

Nombre

Definición

Contacto de señalización OF

Contacto inversor: el contacto NO está normalmente abierto mientras el interruptor automático se encuentra en la posición O (OFF).

Contacto de señalización SD

Indicación de disparo: el contacto SD indica que se ha producido un disparo del interruptor automático provocado por cualquiera de los motivos que se indican a continuación.

  • Defecto eléctrico detectado por la unidad de control

  • Funcionamiento de las bobinas de tensión MX o MN

  • Funcionamiento del botón push-to-trip

  • Conexión/desconexión del interruptor automático extraíble

  • Apertura manual del mando eléctrico

Contacto indicador SDE

Indicación de defecto eléctrico: el contacto SDE indica que el interruptor automático se ha disparado debido a un defecto eléctrico detectado por la unidad de control .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?