DOCA0066ES-05

Apertura, cierre y rearme del interruptor automático

Abrir y cerrar en modo local

  • Para cerrar el interruptor automático, mueva el mando maneta de la posición O (OFF) a la posición I (ON).

  • Para abrir el interruptor automático, mueva el mando maneta de la posición I (ON) a la posición O (OFF).

Rearme después del disparo por defecto eléctrico

El interruptor automático se ha disparado por un fallo eléctrico, el mando maneta se ha movido de la posición I (ON) a la posición de disparo .

ADVERTENCIA
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático sin haber verificado y, cuando sea necesario, reparado la instalación eléctrica aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

El disparo de un interruptor automático no elimina la causa del defecto detectado en la instalación eléctrica aguas abajo.

Para rearmar después del disparo por defecto eléctrico:

Paso

Acción

Posición

1

Seccione la alimentación (consulte Intervención para el mantenimiento y reparación de la instalación) antes de verificar la instalación eléctrica aguas abajo.

2

Busque la causa del fallo detectado.

3

Verifique y, cuando sea necesario, repare los equipos situados aguas abajo.

4

Inspeccione el equipo en caso de disparo por cortocircuito.

5

Rearme el interruptor automático moviendo el mando maneta a la posición O (OFF).

O (OFF)

6

Cierre el interruptor automático moviendo el mando maneta a la posición I (ON).

I (ON)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?