DOCA0140EN-03

Description de la face avant

Face avant

Les contrôles principaux, indicateurs de fonctionnement, réglages et mécanismes de verrouillage sont sur la face avant d'un disjoncteur à commande électrique.

A Face avant

B Poignée d'armement

C Verrouillage par clé en position O (OFF) (option disponible pour ComPact NSX400-630 uniquement)

D Accessoire de plombage

E Témoin de position des contacts principaux

F Indicateur d'armement et de disposition à la fermeture

G Cadenassage en position O (OFF)

H Boutons-poussoirs de fermeture (I (ON)) et d'ouverture (O (OFF))

I Sélecteur de fonctionnement manuel/automatique

J Déclencheur

Pour plus d'informations sur l'installation de la commande électrique, consultez les instructions de service sur le site Web de Schneider Electric :

Témoin de position des contacts principaux

Indicateur

Description

Le disjoncteur est fermé.

Le disjoncteur est ouvert ou déclenché.

NOTE: Utilisez le contact auxiliaire SD ou SDE pour faire la distinction entre les positions Trip et O (OFF).

Indicateur d'armement et de disposition à la fermeture

Indicateur

Description

Ressort de fermeture armé

Ressort de fermeture désarmé

NOTE: Le ressort de fermeture fournit juste l'énergie nécessaire à la fermeture du disjoncteur. Le mécanisme du disjoncteur fournit l'énergie pour le déclenchement.

Sélecteur Manu/Auto

Le bouton Manu/Auto sélectionne le mode de fonctionnement :

  • En fonctionnement automatique, seuls les ordres électriques sont exécutés.

  • En fonctionnement manuel, tous les ordres électriques sont inhibés.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.