DOCA0140EN-03

插入式断路器

简介

插入式底座断路器可以:

  • 抽取和/或快速更换断路器,无需触摸底座的连接

  • 允许以后通过安装可以配备断路器的底座来添加电路

  • 断路器安装在面板上或通过面板安装时,隔离电源电路。它可作为插入式底座连接的屏障。绝缘完全通过断路器上的强制性短端子屏罩进行。

可以将以下类型的断路器安装在插入式底座中:

  • 3P 和 4P 断路器

  • 带有拨动手柄、直接旋转手柄或延伸旋转手柄的断路器

  • 电动式断路器

  • 带有 VigiPacT Add-on 的断路器

注: ComPact NSX400K 断路器不能安装在插入式底座中。

插入式断路器由固定式断路器和插入式套件组成,该套件包含:

  • 插入式底座

  • 电源连接件

  • 短端子屏罩

  • 安全脱扣联锁

有关插入式断路器安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • GHD16276AAComPact NSX100-250 用插入式底座

  • GHD16316AAComPact NSX400-630 用插入式底座

插入式套件和抽架安装演示视频

如要访问与抽出式 ComPact NSX100-250 断路器的插入式套件和抽架安装有关的演示视频,请单击以下链接:https://youtu.be/XaXO6QgeWvM,将此链接复制粘贴至 Web 浏览器,或者扫描二维码。

断开断路器的连接

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462、NOM-029-STPS 或相应当地标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 断路器必须处于 O (OFF) 位置。
  • 不得使用工具断开断路器连接或连接断路器。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

按照以下步骤断开断路器的连接:

步骤

操作

1

将断路器切换到 O (OFF) 位置。

2

拆下两个螺丝。

3

拔出断路器,保持水平。

注:
  • 由于连接器位于底座和断路器后部,辅助回路会自动断开。

  • 在断开断路器的连接之前,先使断路器分闸。如果断开连接时断路器处于 I (ON) 合闸位置,那么预脱扣机构会在插脚断开连接之前使断路器脱扣。

连接断路器

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462、NOM-029-STPS 或相应当地标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 断路器必须处于 O (OFF) 位置。
  • 不得使用工具断开断路器连接或连接断路器。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

按照以下步骤连接断路器:

步骤

操作

1

将断路器切换到 O (OFF) 位置。

2

连接断路器。

3

重新上好两个安装螺钉。将螺钉紧固到 2.5 N•m (22.1 lb-in) 的扭矩。

注:
  • 藉由位于底座上和断路器后部的连接器,辅助回路会自动连接。

  • 在连接断路器之前,先使断路器分闸。如果连接时断路器处于 I (ON) 合闸位置,那么预脱扣机构会在插脚连接之前使断路器脱扣。

防止与电源电路直接接触

下表显示了插入式断路器配置及其相应的保护等级 (IP):

配置

保护等级

描述

IP20

内置插入式底座:

  • 无断路器

  • 有断路器(无端子屏罩)

IP40

内置插入式底座以及带端子屏罩的断路器。

IP40

带适配器、端子屏罩和封板的插入式底座,无断路器:

  • 适配器让固定式断路器能够兼容所有连接附件。插入式断路器必须配备长端子屏罩、短端子屏罩和相间隔板。

  • 端子屏罩是插入式断路器的必备附件。短端子屏罩随附于插入式套件中。也可以选配长端子屏罩来代替短端子屏罩。

  • Schneider Electric 不提供封板。

IP40

带适配器和端子屏罩的插入式底座,以及带端子屏罩的断路器。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.