DOCA0185FR-01

Ouverture, fermeture, réarmement et essai du disjoncteur

Ouverture et fermeture avec le maneton

Tâche

Action

Ouvrir le disjoncteur

Faites basculer le maneton de la position I (ON) à la position O (OFF).

Fermer le disjoncteur

Faites basculer le maneton de la position O (OFF) à la position I (ON).

Réarmement avec le maneton après un déclenchement

Lorsque le disjoncteur se déclenche, le maneton passe de la position I (ON) à la position (déclenchement).

AVERTISSEMENT
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans préalablement vérifier et éventuellement réparer l'installation électrique aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le déclenchement du disjoncteur ne corrige pas la cause du défaut détecté sur l’appareillage électrique en aval.

Pour réarmer le disjoncteur après un déclenchement causé par un défaut électrique, procédez comme suit.

Étape

Action

Position

1

Faites basculer le maneton de la position (déclenchement) à la position O (OFF).

Le disjoncteur est ouvert.

O (OFF)

2

Prenez les mesures appropriées pour vous protéger.

O (OFF)

3

Recherchez la cause du défaut détecté.

O (OFF)

4

Nettoyez et testez l'appareillage en aval et le disjoncteur.

O (OFF)

5

Faites basculer le maneton de la position O (OFF) à la position I (ON).

Le disjoncteur est fermé.

I (ON)

Test du mécanisme de déclenchement

ATTENTION
RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF
Les essais de disjoncteur ne doivent être effectués que par un électricien qualifié.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Lorsque vous testez le mécanisme de déclenchement, protégez-vous contre les éléments suivants :

  • Opérations perturbatrices

  • Activation d'alarmes appropriées

  • Déclenchement d'actions indésirables

Par exemple, le déclenchement du disjoncteur avec le bouton de déclenchement peut signaler des défauts ou des actions correctives inappropriés (comme le basculement vers une autre alimentation).

Pour tester le mécanisme de déclenchement, procédez comme suit.

Étape

Action

Position

1

Faites basculer le maneton de la position O (OFF) à la position I (ON).

Le disjoncteur est fermé.

I (ON)

2

Appuyez sur le bouton push-to-trip.

Le maneton passe de la position I (ON) à la position (déclenchement). Le disjoncteur est déclenché.

(déclenchement)

3

Faites basculer le maneton de la position (déclenchement) à la position O (OFF).

Le disjoncteur est réarmé.

O (OFF)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.