DOCA0185FR-01

Déclencheurs voltmétriques

Introduction

Les auxiliaires de déclenchement par tension suivants sont pilotés à distance par une commande électrique :

  • Déclencheur shunt MX

  • Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

  • Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN avec retardateur. Le retardateur permet de résoudre les déclenchements intempestifs dus à des chutes de tension fugitives. Le retard est réglable jusqu'à trois secondes.

NOTE: il est recommandé de tester la commande d'un déclencheur voltmétrique à intervalles réguliers, par exemple tous les six mois.

Les auxiliaires de déclenchement voltmétrique sont installés dans le compartiment situé sous la face avant du disjoncteur. La présence et les caractéristiques d'un auxiliaire de déclenchement voltmétrique sont affichées dans une fenêtre sur la face avant.

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : EAV91202 MN/MX - Déclencheurs voltmétriques - Instruction de service

Vidéo pour l'installation du déclencheur voltmétrique MX

Pour accéder à une vidéo de démonstration concernant l'installation d'un déclencheur voltmétrique MX dans un disjoncteur ComPacT NSXm, cliquez sur le lien https://youtu.be/kT19RO1fXT8, copiez et collez le lien dans votre navigateur Web ou scannez le code QR.

Caractéristiques

Les caractéristiques des auxiliaires de déclenchement voltmétrique sont conformes aux recommandations de la norme CEI/EN 60947-2.

Nom

Image

Description

Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

  • Déclenche le disjoncteur quand la tension est inférieure à 0,35 fois la tension nominale (Un).

    • Si la tension est comprise entre 0,35 et 0,7 fois la tension nominale (Un), le déclenchement est possible mais pas certain.

    • Si la tension est supérieure à 0,7 fois la tension nominale (Un), le déclenchement est impossible.

  • Permet de refermer le disjoncteur lorsque la tension atteint 0,85 fois la tension nominale (Un).

Utilisez ce type d'accessoire pour les arrêts d'urgence à sécurité positive.

Unité de temporisation pour déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

Supprime les déclenchements intempestifs par manque de tension en configurant un retard maximum de 3 s pour ignorer les chutes de tension fugitives.

Les retardateurs disponibles sont réglables ou fixes.

Déclencheur shunt MX

Déclenche le disjoncteur quand la tension est supérieure à 0,7 fois la tension nominale (Un).

NOTE: Le déclencheur shunt MX 110/130 VCA combiné au dispositif de détection de défauts à la terre de classe I convient pour la protection contre les défauts à la terre. Dans cette application, le disjoncteur se déclenche quand la tension est supérieure à 0,55 fois la tension nominale (Un).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.