990-6287A-005

Konfigurieren der Ausgangseinstellungen

HINWEIS
Beschädigungsrisiko
Änderungen an den USV-Parametern dürfen nur von geschulten Mitarbeitern, die eine vorgeschriebene Schulung absolviert haben, vorgenommen werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
  1. Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anzeige Folgendes: Einst. > Erweiterte Einstell. > Ausgangseinstell. .
  2. Legen Sie die Ausgangsfrequenz (Hz) fest. Wählen Sie zwischen 50 und 60 Hz.
  3. Legen Sie die Ausgangssp. (V) fest. Wählen Sie zwischen 380, 400 und 415 V.
  4. Stellen Sie den Ausgangsspannungsausgleich (%) ein. Wählen Sie einen Wert zwischen -5 und 5.
  5. Tippen Sie auf Einstellungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?