990-5995D-028

Изоляция отдельного ИБП от работы в параллельной системе

Используйте эту процедуру, чтобы отключить один ИБП из работающей параллельной системы.

Примечание: Перед началом процедуры необходимо убедиться, что оставшихся ИБП достаточно для питания нагрузки.
  1. Установите SSIB на ИБП в положение ВЫКЛ (разомкнут).
  2. На главном экране дисплея выберите Управление > Инвертор ВЫКЛ > Одиночный инв. ВЫКЛ.
  3. Установите BB на ИБП в положение ВЫКЛ (разомкнут).
  4. Установите MIB на ИБП в положение ВЫКЛ (разомкнут).
  5. Установите BIB на ИБП в положение ВЫКЛ (разомкнут).
  6. Установите Ext. UOB на ИБП в положение ВЫКЛ (разомкнут).
Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • После выключения дисплея подождите не менее 5 минут перед снятием крышки ИБП, чтобы конденсаторы успели полностью разрядиться.
  • Всегда проверяйте наличие опасного напряжения на всех терминалах перед работой с ИБП.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.