990-5995E-019

병렬 시스템에서 단일 UPS 차단

실행 중인 병렬 시스템에서 단일 UPS를 종료하려면 이 절차를 사용합니다.

주의: 이 절차를 시작하기 전에 나머지 UPS 장치가 부하를 공급할 수 있는지 확인하십시오.
  1. UPS의 SSIB를 OFF(열림) 위치로 설정합니다.
  2. 디스플레이의 홈 화면에서 Control(제어) > Inverter OFF(인버터 꺼짐) > Single OFF(단일 꺼짐)를 선택합니다.
  3. UPS의 BB를 OFF(열림) 위치로 설정합니다.
  4. UPS의 MIB를 OFF(열림) 위치로 설정합니다.
  5. UPS의 BIB를 OFF(열림) 위치로 설정합니다.
  6. UPS의 외부 UOB를 OFF(열림) 위치로 설정합니다.
위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
  • 디스플레이가 꺼진 후 UPS의 커버를 제거하기 전에 최소 5분 동안 기다렸다가 콘덴서가 완전히 방전되도록 하십시오.
  • UPS에서 작업하기 전에 항상 모든 단자의 위험한 전압을 측정하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.