990-5995E-012

Isoler une ASI du système parallèle

Cette procédure permet d'arrêter une ASI dans un système parallèle en cours de fonctionnement.

NOTE: Avant d'entamer cette procédure, assurez-vous que les ASI restantes soient en mesure d'alimenter la charge.
  1. Ouvrez (position OFF) le SSIB de l'ASI.
  2. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Gestion > ARRÊT onduleur > DÉSACTIVER l'ASI unique.
  3. Ouvrez (position OFF) les BB de l'ASI.
  4. Ouvrez (position OFF) le MIB de l'ASI.
  5. Ouvrez (position OFF) le BIB de l'ASI.
  6. Ouvrez (position OFF) l'Ext. UOB de l'ASI.
DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Après l'extinction de l'affichage, attendez au moins 5 minutes avant de retirer le capot de l'ASI pour que les condensateurs se déchargent entièrement.
  • Avant de travailler sur l'ASI, assurez-vous qu'aucune borne ne présente de tension dangereuse.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.