990-91079G-012

Présentation d'un système en parallèle

MIB Disjoncteur d'entrée secteur
BIB Disjoncteur d'entrée bypass
UIB Disjoncteur/commutateur d'entrée de l'unité
SSIB Interrupteur d'entrée du commutateur statique
UOB Interrupteur de sortie de l'unité
Ext. UOB Disjoncteur de sortie de l'unité externe
MBB Interrupteur du bypass de maintenance
Ext. MBB Interrupteur du bypass de maintenance externe
SIB Disjoncteur d'isolation du système
BB Disjoncteur batterie
NOTE: Reportez-vous à la section Annexe : Détails du commutateur/disjoncteur pour connaître le type de dispositif de déconnexion.
NOTE: Dans les systèmes parallèles avec un disjoncteur/interrupteur du bypass de maintenance externe Ext. MBB, les disjoncteurs/interrupteurs du bypass de maintenance MBB doivent être cadenassés en position ouverte (OFF).

ASI avec batteries externes

ASI avec batteries intégrées

L'impédance des circuits de bypass doit être contrôlée dans un système d'ASI parallèle. Lors du fonctionnement en mode bypass, la répartition des courants parallèle est déterminée par l'impédance totale du circuit de bypass composé des câbles, du bypass, du commutateur statique et de la formation de câble.

AVIS
Risques de dommages à l'équipement
Pour assurer une répartition correcte de la charge en mode bypass dans un système parallèle, les recommandations suivantes s'appliquent :
  • Les câbles de bypass doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI.
  • Les câbles de sortie doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI.
  • Les câbles d'entrée doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI dans un système à alimentation secteur simple.
  • Les recommandations concernant les formations de câble doivent être suivies.
  • La réactance de la disposition du jeu de barres dans le dispositif de commutation de bypass/entrée et de sortie doit être identique pour toutes les ASI.
Si les recommandations ci-dessus ne sont pas suivies, cela peut entraîner une répartition inégale de la charge dans le bypass et une surcharge des ASI individuelles.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.