990-91079G-012

Passer une ASI unitaire du bypass de maintenance en mode normal

  1. Vérifiez ce qui suit :
    • L'ensemble des interrupteurs de l'ASI (interrupteur d'entrée de l'unité UIB, interrupteur d'entrée du commutateur statique SSIB et interrupteur de sortie de l'unité UOB) et l'interrupteur de sortie de l'unité externe Ext. UOB sont ouverts (position OFF).

    • Les disjoncteurs batterie BB sont ouverts (position OFF).

    • L'interrupteur du bypass de maintenance MBB est fermé (position ON).

    • Le capot de l'interrupteur du bypass de maintenance (MBB) a été retiré.

  2. Fermez (position ON) l'interrupteur d'entrée du commutateur statique SSIB.

    L'affichage s'allume et l'écran d'accueil s'affiche.

  3. Fermez (position ON) l'interrupteur de sortie de l'unité UOB.

    L'ASI démarre en mode bypass statique.

  4. Fermez (position ON) l'interrupteur d'entrée de l'unité UIB.

    Le redresseur accélère.

  5. Lorsque la LED verte de redresseur s'allume de manière continue, l'onduleur se synchronise avec le bypass.
  6. Fermez le(s) disjoncteur(s) batterie BB.
  7. Lorsque le voyant LED du bypass est vert fixe, ouvrez l'interrupteur du bypass de maintenance MBB (position OFF).
  8. Réinstallez le capot sur l'interrupteur du bypass de maintenance (MBB). Reportez-vous à la section Emplacement des interrupteurs - Systèmes 400 V.
    NOTE: Le système ne passe pas en mode normal tant que le capot du bypass de maintenance n'a pas été réinstallé.
  9. Sur l'affichage, sélectionnez , puis Fonction > Eff. alarmes.
    NOTE: Le système ne passe pas en mode normal tant que le capot du bypass de maintenance n'a pas été réinstallé et que l'alarme n'a pas été effacée.
  10. Au bout d'environ 60 secondes, l'ASI passe automatiquement en mode normal.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.