990-91079G-012

Présentation d'un système en parallèle redondant 1+1 avec bloc de batteries commun

MIB Disjoncteur d'entrée secteur
BIB Disjoncteur d'entrée bypass
UIB Interrupteur d'entrée de l'unité
SSIB Interrupteur d'entrée du commutateur statique
UOB Interrupteur de sortie de l'unité
Ext. UOB Disjoncteur de sortie de l'unité externe
MBB Interrupteur du bypass de maintenance
Ext. MBB Interrupteur du bypass de maintenance externe
BB1 Disjoncteur batterie 1
BB2 Disjoncteur batterie 2
NOTE: Reportez-vous à la section Annexe : Détails du commutateur/disjoncteur pour connaître le type de dispositif de déconnexion.
NOTE: Pour les ASI avec batteries internes, les batteries doivent être retirées et le disjoncteur batterie interne (BB) doit être cadenassé en position ouverte (OFF).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.