990-91079G-012

Liste de vérification du démarrage, uniquement applicable aux ASI unitaires avec batteries internes

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Les systèmes parallèles et les ASI pour les batteries externes doivent uniquement être démarrés par Schneider Electric.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  • J'ai placé l'ASI selon les indications du manuel d'installation et les valeurs de dégagement recommandées sont respectées.

  • J'ai vérifié les conditions environnementales et j'ai respecté la température, l'humidité et le flux d'air indiqués dans le manuel d'installation.

  • J'ai vérifié que la tension et la fréquence d'entrée sont comprises entre les valeurs de tolérance indiquées dans le manuel d'installation.

  • J'ai vérifié que la protection en amont respecte les recommandations du manuel d'installation et que les câbles d'alimentation ont été branchés correctement.

  • J'ai installé les batteries comme indiqué dans le manuel d'installation.

  • J'ai suivi les instructions de la section Mise en service de l'ASI à l'aide de l'assistant, uniquement applicable aux ASI unitaires avec batteries intégrées.

  • J'ai respecté tous les paramètres (notamment les paramètres de batterie et la surveillance du cycle de vie) décrits dans ce manuel.

  • J'ai réussi tous les tests fonctionnels (mode normal, mode batterie et mode bypass statique).

  • J'ai réussi à saisir le mot de passe de l'ASI fourni par Schneider Electric.

  • Je confirme que l'installation a été terminée, que l'ASI fonctionne en mode normal et alimente la charge.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.