990-91079G-012

Passage d'une ASI unitaire du mode normal au mode bypass de maintenance

Remarque
Avant d'effectuer cette procédure, vérifiez l'état système, que le bypass fonctionne correctement et qu'il est synchronisé avec l'onduleur.
  1. Sur l'affichage, sélectionnez , puis sélectionnez Fonction > Basc bypass.
  2. Retirez le capot de l'interrupteur du bypass de maintenance MBB. Reportez-vous à la section Emplacement des interrupteurs - Systèmes 400 V.
    NOTE: Une fois le capot du MBB retiré, le système passe automatiquement en mode bypass de maintenance.
  3. Fermez (position ON) l'interrupteur du bypass de maintenance MBB.

    La continuité d'alimentation de la charge est désormais assurée via l'interrupteur du bypass de maintenance.

  4. Ouvrez le(s) disjoncteur(s) batterie BB.
  5. Ouvrez (position OFF) l'interrupteur d'entrée de l'unité UIB.
  6. Ouvrez (position OFF) l'interrupteur d'entrée du commutateur statique SSIB.
  7. Ouvrez (position OFF) l'interrupteur de sortie de l'unité UOB.
  8. Pour les ASI avec batteries internes, déconnectez toutes les batteries à l'avant de l'ASI.
    DANGER
    risque de choc électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    • Après que l'affichage se soit éteint, attendez au moins 5 minutes avant de retirer le capot de l'ASI pour que les condensateurs se déchargent entièrement.
    • Avant de travailler sur l'ASI, assurez-vous qu'aucune borne ne présente de tension dangereuse.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  9. Ne replacez pas le capot de l'interrupteur du bypass de maintenance MBB. Laissez l'ASI sans capot lorsqu'elle est en mode bypass de maintenance.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.