990-91079G-012

Exécution d'un test de batterie

L'objectif du test de la batterie est de vérifier la connexion des batteries et la capacité batterie.

Conditions préalables :

  • L'alimentation par bypass doit être conforme aux spécifications.

  • La capacité batterie doit être supérieure à 25 %.

  • La tension de la batterie doit être supérieure à 95 % de la tension flottante.

Au cours du test de la batterie, le système passe en mode batterie pendant environ 30 secondes, puis repasse en mode normal.

  1. Sur l'affichage, sélectionnez , puis sélectionnez Test batterie.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.