990-91079G-012

Mise en service de l'ASI à l'aide de l'assistant, uniquement applicable aux ASI unitaires avec batteries intégrées

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Les systèmes parallèles et les ASI pour les batteries externes doivent uniquement être démarrés par Schneider Electric.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Avant le démarrage de l'ASI, confirmez que :

  • La température de la pièce est comprise entre 0 et 40 °C

  • L'ASI a été installée en respectant les valeurs de dégagement spécifiées.

  1. Fermez (position ON) l'interrupteur d'entrée de l'unité UIB.
    L'affichage s'allume.
  2. Effectuez une sélection pour enregistrer l'ASI ou sélectionnez Ignorer pour continuer. Reportez-vous à la section Enregistrez votre ASI Easy UPS 3S pour en savoir plus.
  3. Lorsque l'invite Changer la langue s'affiche, suivez l'une des procédures suivantes :
    • Sélectionnez Oui et sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des touches de navigation. Sélectionnez à nouveau Oui pour confirmer.
    • Sélectionnez Non pour conserver la sélection actuelle.
  4. Lorsque l'invite Change voltage (Changer de tension) s'affiche, suivez l'une des procédures suivantes :
    • Sélectionnez Oui et sélectionnez la tension souhaitée à l'aide des touches de navigation. Sélectionnez à nouveau Oui pour confirmer.
    • Sélectionnez Non pour conserver la sélection actuelle.
  5. Lorsque l'invite Change freq. (Changer de fréquence) s'affiche, suivez l'une des procédures suivantes :
    • Sélectionnez Oui et sélectionnez la fréquence de sortie souhaitée à l'aide des touches de navigation. Sélectionnez à nouveau Oui pour confirmer.
    • Sélectionnez Non pour conserver la sélection actuelle.
  6. Lorsque l'invite Change mode (Changer de mode) s'affiche, suivez l'une des procédures suivantes :
    • Sélectionnez Oui et sélectionnez Mode normal, Mode parallèle ou Mode convert. fréquence à l'aide des touches de navigation. Sélectionnez à nouveau Oui pour confirmer.
    • Sélectionnez Non pour conserver la sélection actuelle.
  7. Lorsque l'invite Modifier paramètres batt s'affiche, effectuez les étapes suivantes :
    1. Entrez le mot de passe : Entrez le mot de passe 2334.
    2. Nb batt : Vérifiez que le nombre de blocs de batteries est de 20.
    3. Capa batt (AH) : Réglez la capacité de la batterie en fonction de la configuration de votre batterie.
    4. % charge batt : Configurez le pourcentage de charge batterie (compris entre 1 % et 15 %).
    5. Sélectionnez Oui pour enregistrer les paramètres de la batterie.
  8. Lorsque l'invite Enreg. nouvelle config. s'affiche, sélectionnez Oui.
  9. Lorsque l'invite Désactiver assistant s'affiche, suivez l'une des procédures suivantes :
    • Sélectionnez Oui pour désactiver l'assistant et accédez à l'écran par défaut.
      NOTE: Schneider Electric recommande de désactiver l'assistant pour autoriser le démarrage automatique.
    • Sélectionnez Non pour accéder à l'écran par défaut sans désactiver l'assistant.
Pour les systèmes avec batteries intégrées, accédez à Configuration des paramètres de batterie.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.