990-91079G-012

Passer une ASI unitaire du mode bypass statique au mode normal

NOTE: Normalement, l'ASI passe automatique du mode bypass statique au mode normal. Cette procédure permet de passer manuellement en mode normal si la fréquence du bypass est supérieure aux limites indiquées.
  1. Sur l'affichage, sélectionnez , puis sélectionnez Quit. bypass.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.