990-91079G-012

Passage d'un système parallèle du mode bypass de maintenance au mode normal

  1. Vérifiez ce qui suit :
    • l'ensemble des disjoncteurs de l'ASI (interrupteur d'entrée de l'unité UIB, interrupteur d'entrée du commutateur statique SSIB et interrupteur de sortie de l'unité UOB) et le disjoncteur de sortie de l'unité Ext. UOB sont fermés.

    • les disjoncteurs batterie BB sont ouverts.

  2. Raccordez à nouveau les batteries internes de toutes les ASI et placez les disjoncteurs batterie BB dans les armoires batteries modulaires (si présentes) en position fermée (ON).
  3. Fermez le disjoncteur d'isolation du système SIB.
  4. Fermez les disjoncteurs d'entrée bypass BIB de toutes les ASI.

    Attendez environ 20 à30 secondes jusqu'à ce que les LED vertes du bypass et de sortie s'allument.

  5. Ouvrez (position OFF) l'interrupteur du bypass de maintenance externe Ext. MBB.
    NOTE: Si le système parallèle présente des contacts secs avec un signal de disjoncteur de maintenance, sélectionnez , puis sélectionnez Fonction > Eff. alarmes sur tous les affichages de l'ASI.
  6. Fermez les interrupteurs d'entrée secteur MIB de toutes les ASI.

    Le redresseur accélère. Après le test automatique de l'ASI, le relais batterie se ferme automatiquement.

  7. Fermez le disjoncteur batterie externe si des batteries externes font partie du système.
  8. Lorsque la LED verte de redresseur s'allume de manière continue, l'onduleur se synchronise avec le bypass.
  9. Lorsque la LED verte de l'onduleur est allumée de manière continue, le système parallèle passe automatiquement du mode bypass statique au mode normal.
  10. Fermez les disjoncteurs batterie BB de toutes les ASI.

    Les LED s'affichent comme suit dans les interfaces utilisateur :

Le système parallèle est désormais en mode normal.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.