990-91079J-037

在正常模式下启动单机 UPS

注: UPS 启动时会使用已存储的设置。
注: 在启动时可访问日志。
  1. 检查所有断路器是否均处于 OFF(断开)位置。
  2. 将静态开关输入断路器 (SSIB) 拨到 ON(闭合)位置。

    显示屏将亮起并显示主屏幕。

  3. 将设备输出断路器 (UOB) 拨到 ON(闭合)位置。

    等待约 2030 秒时间,直到旁路和输出 LED 指示灯变绿。UPS 将在静态旁路模式下启动。

  4. 将设备输入断路器 (UIB) 拨到 ON(闭合)位置。

    整流器将启动,用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

  5. 整流器 LED 绿灯常亮时,逆变器与旁路同步。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

  6. 等待约一分钟,直到逆变器 LED 绿灯常亮,这时 UPS 将自动从静态旁路模式切换至正常模式。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

  7. 将电池断路器 (BB) 拨到 ON(闭合)位置。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

    UPS 现在处于正常模式。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?