990-91079F-012

Présentation d'un système en parallèle redondant 1+1 avec bloc de batteries commun

NOTE: Pour les ASI avec batteries internes, les batteries doivent être retirées et le disjoncteur batterie interne (BB) doit être ouvert.
MIB Disjoncteur d'entrée secteur
BIB Disjoncteur d'entrée bypass
UIB Commutateur rotatif d'entrée de l'unité
SSIB Commutateur rotatif d'entrée du commutateur statique
UOB Commutateur rotatif de sortie de l'unité
UOB ext. Disjoncteur externe aval
MBB Commutateur rotatif du bypass de maintenance
Ext. MBB Disjoncteur du bypass de maintenance externe
BB1 Disjoncteur batterie 1
BB2 Disjoncteur batterie 2
Code QR pour cette page

Contenu utile ?