990-91079G-006

Realizar una prueba de batería

La finalidad de la prueba de batería es comprobar la conexión y la capacidad de las baterías.

Requisito previo:

  • El suministro de derivación debe ajustarse a las especificaciones.

  • La capacidad de batería debe ser superior al 25 %.

  • La tensión de batería debe ser superior al 95 % de la tensión flotante.

Durante la prueba de batería, el sistema se transfiere al modo de batería durante unos 30 segundos; después vuelve al modo normal.

  1. En la pantalla, seleccione ; a continuación, seleccione Prueba de batería.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?