990-91079G-017

Configurazione delle impostazioni dell'UPS

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Eventuali modifiche ai parametri dell'UPS possono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato che ha frequentato il corso di formazione richiesto.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Sul display, selezionare quindi Impostazione.
  2. Inserire la password 3526.
  3. Impostare la tensione in ingresso nominale (fase-neutro), la tensione in uscita nominale (fase-neutro) e la frequenza nominale.
    NOTA: Ing nom (FN) e Usc nom (FN) devono avere la stessa tensione nominale.
  4. Riavviare l'UPS per attivare le impostazioni.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?