Puesta en marcha inicial del SAI con el asistente – Solo se aplica a SAI unitarios con baterías internas
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
La puesta en marcha de los sistemas en paralelo y los
SAI con baterías externas solo debe realizarla Schneider Electric.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Antes de poner en marcha el SAI, compruebe que:
-
La temperatura de la sala esté entre 0 °C y 40 °C.
-
El SAI se haya instalado de acuerdo con las especificaciones de espacio libre.
- Coloque el disyuntor de entrada de unidad (UIB) en la posición
ON (cerrado).Se enciende la pantalla.
- Seleccione la opción de registrar el SAI o bien Omitir para continuar. Consulte Registre el Easy UPS 3S para obtener más información.
- Cuando aparezca el aviso Change language (Cambiar
idioma), realice una de estas acciones:
- Seleccione Sí y elija el idioma que desee mediante las teclas de navegación. Seleccione Sí otra vez para confirmar.
- Seleccione No para conservar la selección actual.
- Cuando aparezca el aviso Change voltage (Cambiar
tensión), realice una de estas acciones:
- Seleccione Sí y elija la tensión deseada mediante las teclas de navegación. Seleccione Sí otra vez para confirmar.
- Seleccione No para conservar la selección actual.
- Cuando aparezca el aviso Change freq. (Cambiar
frecuencia), realice una de estas acciones:
- Seleccione Sí y elija la frecuencia de salida deseada mediante las teclas de navegación. Seleccione Sí otra vez para confirmar.
- Seleccione No para conservar la selección actual.
- Cuando aparezca el aviso Change mode (Cambiar
modo), realice una de estas acciones:
- Seleccione Sí y elija Modo normal, Modo en paralelo o Modo convertidor de frecuenc. utilizando las teclas de navegación. Seleccione Sí otra vez para confirmar.
- Seleccione No para conservar la selección actual.
- Cuando aparezca el aviso Change
Batt setting (¿Cambiar config. batería?), efectúe
los pasos siguientes:
- Contraseña: Escriba la contraseña 2334.
- Núm bat: Para las regiones IEC que utilizan una tensión de 208 V: compruebe que el número de bloques de baterías sea 20; para las regiones IEC que utilizan una tensión de 400 V: compruebe que el número de bloques de baterías sea 40.
- Capac bat (AH): Configure la capacidad de batería de acuerdo con su configuración.
- % carga en bat: Indique el porcentaje de carga de la batería (entre 1 % y 15 %).
- Seleccione Sí para guardar la configuración de la batería.
- Cuando aparezca el aviso Save new settings (Guardar nueva configuración), seleccione Sí.
- Cuando aparezca el aviso Disable wizard (Desact.
asistente?), realice una de estas acciones:
- Seleccione Sí para desactivar
el asistente e ir a la pantalla predeterminada.
NOTA: Schneider Electric recomienda desactivar el asistente para permitir el inicio automático.
- Elija No para ir a la pantalla predeterminada sin desactivar el asistente.
- Seleccione Sí para desactivar
el asistente e ir a la pantalla predeterminada.