990-91079J-037

使用向导进行 UPS 首次启动 – 仅适用于含内部电池的单机 UPS

危险
小心触电、爆炸或电弧
并机系统和可带外部电池的 UPS 必须由施耐德电气启动。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

启动 UPS 之前,确认以下各项:

  • 室内温度为 0 °C ~ 40 °C

  • UPS 已安装到位,并符合以下指定的间距要求。

  1. 将设备输入断路器 (UIB) 拨到 ON(闭合)位置。
    显示屏会亮起。
  2. 选择注册 UPS 或选择跳过以继续操作。有关详细信息,请参见注册 Easy UPS 3S
  3. 如果屏幕上提示更改语言,则执行下列操作之一:
    • 选择并使用导航键选择所需语言。再次选择以确认。
    • 选择以保留当前选择。
  4. 如果屏幕上提示更改电压,则执行下列操作之一:
    • 选择并使用导航键选择所需电压。再次选择以确认。
    • 选择以保留当前选择。
  5. 如果屏幕上提示更改频率,则执行下列操作之一:
    • 选择并使用导航键选择所需输出频率。再次选择以确认。
    • 选择以保留当前选择。
  6. 如果屏幕上提示更改模式,则执行下列操作之一:
    • 选择并使用导航键选择正常模式并机模式变频器模式。再次选择以确认。
    • 选择以保留当前选择。
  7. 如果屏幕上提示更改电池设置,则执行下列操作:
    1. 输入密码:输入密码 2334。
    2. 电池数量:对于采用 IEC 标准和 208 V 电压的地区:确认电池节数为 20;对于采用 IEC 标准和 400 V 电压的地区:确认电池节数为 40。
    3. 电池容量 (AH):根据电池配置设置电池容量。
    4. 电池充电 (%)设置电池充电百分比(介于 1% 和 15% 之间)。
    5. 选择保存电池设置。
  8. 如果屏幕上提示保存新设置,则选择
  9. 如果屏幕上提示禁用向导,则执行下列操作之一:
    • 选择以禁用向导并进入默认屏幕。
      注: 施耐德电气建议禁用向导以允许自动启动。
    • 选择以进入默认屏幕,而不禁用向导。
对于带内部电池的系统,转到设定电池设置
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.