Trasferimento di un UPS singolo da modalità normale a modalità in bypass di manutenzione
Nota |
---|
Prima di eseguire questa procedura, verificare lo stato
del sistema, il funzionamento corretto del bypass e la sincronizzazione
con l'inverter.
|
- Sul display, selezionare quindi .
- Rimuovere la copertura dal sezionatore bypass di manutenzione
MBB. Consultare Posizione dei sezionatori - Sistemi da 400 V.NOTA: Quando la copertura di MBB viene rimossa, il sistema esegue automaticamente il trasferimento alla modalità bypass di manutenzione.
- Portare il sezionatore bypass di manutenzione (MBB) in
posizione di accensione (chiuso).
Il carico è ora fornito tramite sezionatore bypass di manutenzione.
- Portare l'interruttore delle batterie (BB) in posizione di spegnimento (aperto).
- Portare l'interruttore di ingresso unità (UIB) in posizione di spegnimento (aperto).
- Portare l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) in posizione di spegnimento (aperto).
- Portare l'interruttore di uscita unità (UOB) in posizione di spegnimento (aperto).
- Per l'UPS con batterie interne, scollegare tutte le batterie
nella parte anteriore dell'UPS.
PERICOLO pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico- Attendere almeno 5 minuti prima di rimuovere la copertura dell'UPS dopo lo spegnimento del display per consentire ai condensatori di scaricarsi completamente.
- Misurare sempre le tensioni pericolose su tutti i connettori prima di lavorare sull'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. - Non reinstallare il coperchio del sezionatore bypass di manutenzione MBB. Se l'UPS è in modalità bypass di manutenzione, lasciare l'interruttore senza coperchio.