Transfira um sistema paralelo do modo de bypass de manutenção para o modo normal
-
Verifique se:
-
todos os disjuntores de nobreak (Disjuntor de entrada da unidade UIB, Disjuntor de entrada da chave estática SSIB e Disjuntor de saída de unidade UOB) e o Disjuntor de saída de unidade externo Ext. UOB estão na posição ON (fechada)
-
os disjuntores da bateria BB estão na posição OFF (aberta)
-
- Reconecte as baterias internas de todos os nobreaks e coloque todos os disjuntores de bateria BB nos gabinetes de baterias modulares (se houver) na posição LIGADA (fechada).
- Coloque o disjuntor de isolamento do sistema (SIB) na posição ON (fechada).
-
Coloque os disjuntores de entrada de bypass BIB de todos
os nobreaks na posição ON (fechada).
Aguarde cerca de 20 30 segundos até que os LEDs de bypass e de saída fiquem verdes.
- Coloque o disjuntor de bypass de manutenção externo (Ext. MBB) na posição OFF (aberta).
-
Coloque os disjuntores de entrada de rede elétrica
(MIB) de todos os nobreaks para a posição ON (fechada).
O retificador entra em operação. Após o autoteste do nobreak, o relé da bateria fecha automaticamente.
- Feche o disjuntor da bateria externa se as baterias externas fizerem parte do sistema.
- Quando o LED do retificador fica verde estável, o inversor é sincronizado com o bypass.
- Quando o LED do inversor fica verde estável, o sistema paralelo se transfere automaticamente do bypass estático para o modo normal.
- Coloque os disjuntores da bateria BB de todos os nobreaks na posição ON (fechada).