990-6409B-024

Inicializar e adicionar um nobreak a um sistema paralelo em operação

Use este procedimento para inicializar um nobreak e adicioná-lo a um sistema paralelo em operação.

IMPORTANTE: Antes de um nobreak poder ser adicionado a um sistema paralelo, o sistema paralelo deve ser configurado pela Schneider Electric.

  1. No novo nobreak, verifique se os disjuntores do nobreak (disjuntor de entrada da unidade UIB, disjuntor de entrada da chave estática SSIB e disjuntor de saída da unidade UOB) estão na posição LIGADA (fechada).
  2. Reconecte as baterias internas de todos os nobreaks e coloque todos ModBC BBs (se houver) na posição LIGADA (fechada).
  3. Coloque o disjuntor de saída de unidade externo (UOB) do nobreak na posição ON (fechada).
  4. Coloque o disjuntor de entrada de rede elétrica MIB e o disjuntor de entrada de bypass BIB do nobreak na posição ON (fechada).

    O visor é ligado e a tela inicial é exibida.

    Quando o nobreak é inicializado, o relé da bateria fecha automaticamente. Feche o disjuntor da bateria externa se as baterias externas fizerem parte do sistema.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

  5. Quando o retificador LED fica verde constante, o nobreak inicia o inversor.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

  6. Quando o LED do inversor fica verde estável, o nobreak se transfere automaticamente para o modo normal e se junta ao sistema paralelo em execução.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

  7. Verifique o compartilhamento de carga correto entre as unidades de nobreak paralelo.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.