990-6409B-024

Transfira um nobreak singelo do modo de bypass de manutenção para o modo normal

  1. Certifique-se de que todos os disjuntores, exceto o Disjuntor de bypass de manutenção MBB, estão na posição OFF (aberta).
  2. Reconecte as baterias internas de todos os nobreaks e coloque todos os disjuntores de bateria BB nos gabinetes de baterias modulares (se houver) na posição LIGADA (fechada).
  3. Coloque o disjuntor de entrada da chave estática (SSIB) na posição ON (fechada).

    O visor é ligado e a tela inicial é exibida.

  4. Coloque o disjuntor de saída de unidade (UOB) na posição ON (fechada).

    O nobreak se inicializa no modo bypass estático.

  5. Coloque o disjuntor do bypass de manutenção MBB na posição OFF (aberto) e reinstale a tampa na frente do disjuntor.
  6. No visor, selecione e, em seguida, selecione Função > Limpar alarme .
    NOTA: O sistema não irá transferir para o modo normal antes da limpeza do alarme ter ocorrido.
  7. Coloque o disjuntor de entrada da unidade (UIB) na posição ON (fechada).

    O retificador entra em operação. Após o autoteste do nobreak, o relé da bateria fecha automaticamente.

  8. Quando o LED do retificador fica verde estável, o inversor é sincronizado com o bypass.
  9. Reinstale a tampa no disjuntor do bypass de manutenção (MBB).
  10. Após aproximadamente 60 segundos, o nobreak será transferido automaticamente para o modo normal.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.