DOCA0248FR-18

Limitations concernant la version 002.006.000 du micrologiciel

Limites de la communication Wi-Fi

  • La restriction décrite dans le tableau suivant s'applique à tous les modèles Panel Server équipés de la version de micrologiciel 002.006.000, à l'exception des modèles Wired by Design (PAS600LWD, PAS600PWD), lorsque :

    • l’infrastructure Wi-Fi est configurée dans les pages Web Panel Server et

    • Panel Server est connecté à un point d'accès Wi-Fi.

Si... Alors... Action
  1. l'utilisateur désactive l'infrastructure Wi-Fi à partir des pages Web Panel Server (Activation de l'infrastructure et Activation Wi-Fi désactivés) et

  2. l'utilisateur applique les modifications en cliquant sur le bouton Sauvegarder et Appliquer

Panel Server ne peut pas se reconnecter via l'interface Ethernet par défaut, de sorte que :

  • l'utilisateur ne peut plus se connecter aux pages Web

  • Panel Server ne peut pas publier des données vers le cloud Schneider Electric ou un serveur SFTP ou HTTPS à l'aide de l'interface Ethernet (que le mode Ethernet configuré soit Séparé ou Commuté).

  • Éteignez puis rallumez le Panel Server à l'aide du bouton multifonction situé sur la face avant du Panel Server. Pour plus d'informations sur bouton bouton multifonction, consultez DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur, ou bien

  • Débranchez puis rebranchez le câble d'alimentation sur le bornier d'alimentation du Panel Server.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.