Nouvelles fonctionnalités du micrologiciel version 002.006.000
-
Améliorations de la sécurité dans EcoStruxure Panel Server :
-
Correctif de sécurité
. -
La version 002.006.000 du micrologiciel comprend une amélioration de la sécurité (pour plus de détails, voir les problèmes résolus).
-
-
Panel Server vous permet de configurer une adresse IPv6 et une adresse de passerelle IPv6.
Paramètre
Mode Ethernet séparé
Mode Ethernet commuté
Infrastructure Wi-Fi
Port ETH1
Port ETH2
Adresse IPv6 associée au paramètre de longueur du préfixe IPv6.
Permet de configurer une adresse globale ou une adresse locale unique.Y
Y
Y
Y
Adresse de passerelle IPv6.
Permet de configurer l'adresse IPv6 de la passerelle (généralement un routeur) pour la communication avec les systèmes en amont.Y
N
Y
Y
Y : Paramètre disponible. L'adresse peut être générée automatiquement ou définie manuellement.
N : Paramètre non disponiblePour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous aux chapitres Communication Ethernet et Infrastructure Wi-Fi dans DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.
-
Panel Server prend en charge les nouvelles versions de micrologiciel des capteurs environnementaux PowerLogic :
-
Capteurs PowerLogic CL110 avec version de micrologiciel 2.1.5
-
Capteurs PowerLogic TH110 (matériel ATMEL) avec version de micrologiciel 1.0.5
-
Nouveaux équipements pris en charge
-
Capteurs PowerLogic TH110 (matériel EFR32) avec version de micrologiciel 2.0.0
Améliorations de l’interface utilisateur
-
Dans la page Web Modèles personnalisés, le bouton Accès EPC Web vous permet d’accéder directement à l'outil EPC Web pour créer des modèles d'équipement personnalisés.
-
Dans la page Web Mise à jour du firmware, le bouton En savoir plus vous permet d'accéder à des informations sur les modèles de Panel Server et à leur documentation sur www.se.com.